载荷

最小载荷

更多
信息
→ 必要最小载荷
单个轴承或串联配对的轴承的最小轴向载荷:

最小径向载荷 — 对于背对背或面对面配置的轴承对:



进行计算
等效动载荷

更多
信息
→ 轴承当量动载荷,P
单个轴承和串联配置的轴承对:

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y2 Fa

如需确定轴向载荷 Fa,请参见计算单个或串联配对轴承所承受的轴向载荷

背对背或面对面配置的轴承对:

Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y2 Fa

进行计算
等效静载荷

更多
信息
轴承当量静载荷

单个轴承和串联配置的轴承对:

P0 = 0,5 Fr + Y0 Fa

P0 < Fr → P0 = Fr

如需确定轴向载荷 Fa,请参见计算单个或串联配对轴承所承受的轴向载荷

背对背或面对面配置的轴承对:

P0 = Fr + Y0 Fa

计算单个或串联配对轴承所承受的轴向载荷

当径向载荷作用在单列角接触球轴承时,载荷沿与轴线成一定角度的方向从一个滚道传递到另一个滚道,导致内部轴向载荷。 在计算轴承配置中包括两个单独轴承和/或串联配对轴承的当量载荷时,此内部轴向载荷必须考虑。

方程式( 表 1 )只有在轴承具有相同的接触角并相互调整到几乎为零游隙但没有任何预载荷的情况下才是有效的。 在所示表格中,轴承A承受径向载荷FrA 作用在轴承 A 和径向载荷 F 作用在轴承 B 上rBF 和rA 和 FrB 即使这些力作用在与图中所示相反的方向上。 径向载荷作用于轴承的载荷中心(距离 a→ 产品表)。

用 SKF 的在线计算工具很容易进行这些计算。 当使用游隙或预紧力调节轴承时,或使用不同接触角的轴承时,方程式变得更加复杂,可以使用 SKF SimPro 平台( SKF SimPro Quick )完成。
配组轴承的承载能力

产品表中列出的基本额定载荷和疲劳载荷极限仅适用于单个轴承。 对于彼此紧靠安装的配组轴承,可用以下的数值:

  • 基本额定动载荷,用于任何配置的标准轴承和背对背或面对面配置的 SKF 探索者轴承
    C = 1.62 C单轴承

  • 串联配置 SKF 探索者轴承基本额定动载荷
    C = 2 C单轴承

  • 基本额定静载荷
    C0 = 2 C0单轴承

  • 疲劳载荷极限
    Pu = 2 PU 单个轴承

符号

A
最小轴向载荷系数(→ 产品表
dm轴承平均直径 [mm]

= 0,5 (d + D)

e计算系数(→产品表
Fa轴向载荷[kN]
Fam最小轴向载荷[kN]
Fr径向载荷[kN]
Frm最小径向载荷[kN]
kr最小径向载荷系数(→ 产品表
n转速 [r/min]
P轴承当量动载荷 [kN]
P0轴承当量静载荷 [kN]
X、Y0, Y1, Y2计算系数(→产品表
νn = 润滑剂的实际工作粘度 [mm2/s]
SKF logo