双列深沟球轴承

SKF 双列深沟球轴承(图 1)在设计上与单列深沟球轴承一样。 其平滑的深滚道与钢球之间有极好的密合度,使轴承可以承载轴向和径向双向载荷。
双列深沟球轴承非常适合应用在单列深沟球轴承的承载能力不足的轴承配置中。 对于外径和内径与单列深沟球轴承相同的双列深沟球轴承,其宽度较大,承载能力也大大高于 62 和 63 系列的单列深沟球轴承。
双列深沟球轴承仅有一种设计:开式(不带密封件或防尘盖)。
SKF logo