带装球缺口的单列深沟球轴承

带装球缺口的单列深沟球轴承的内圈和外圈上都有一个装球缺口(图 1),用于装入比标准深沟球轴承更多的钢球。 带装球缺口的轴承的径向承载能力大于不带装球缺口的轴承,但其轴向承载能力有限。 它们也不能达到不带装球缺口的轴承那样高的转速。
带装球缺口的深沟球轴承有两种设计:开式或带有防尘盖。 另外,它们还可以带或不带止动槽。 开式轴承也可装防尘盖,外圈上带止动槽(图 2)。
如需要,可提供带装球缺口、不带保持架的大尺寸深沟球轴承。
SKF logo