密封解决方案

SKF 提供一侧或两侧带防尘盖、带装球缺口的单列深沟球轴承。 关于防尘盖对各种运行条件的适用性的详情见表 1。但是,这些指南并不能代替在实际应用中对密封件的测试。 有关更多信息,请参见密封解决方案
当带防尘盖的轴承必须在某些极端条件(如极高转速或高温)下运行时,内圈上可能会发生润滑脂泄漏。 如果泄漏情况会对轴承配置造成损害性的影响,则必须要经过特殊的设计步骤。 有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
两侧带防尘盖的轴承是终身润滑设计,不可清洗或补充润滑。 它们在清洁的条件下,加注了适量的高质量润滑脂。 此类轴承也基本无需维护。 如准备采用热安装方式安装,则应使用感应加热器。
SKF 不推荐将带防尘盖的轴承加热到 80°C (175°F) 以上。 但是,如果需要较高温度,请确保温度不超过润滑脂的允许温度。
防尘盖

带防尘盖的轴承主要应用在内圈转动的工况。 防尘盖安装在外圈中,不与内圈接触,但它们之间形成一个很小的间隙。 防尘盖由冲压钢制成。

带装球缺口的单列深沟球轴承的防尘盖后缀为 Z。通常,这些防尘盖在内孔处向轴承内部延伸,与内圈肩部形成狭长的窄间隙(图 1)。 某些防尘盖不带延展(图 2)。

用于带防尘盖的轴承的润滑脂

两侧带防尘盖、带装球缺口的单列深沟球轴承标配填充高温润滑脂 GJN。

根据用户要求,SKF 可提供填充以下特殊润滑脂的轴承:

  • 宽温润滑脂 HT 或 WT
  • 宽温及低噪声润滑脂 LHT23
  • 低温润滑脂 LT

各种润滑脂的技术规格已在表 2 中列出。标准润滑脂未在轴承型号中给出(无型号后缀)。 特殊润滑脂由相应的润滑脂后缀标明。 在订购前,请先查询使用特殊润滑脂的轴承的供货情况。

带防尘盖轴承的润滑脂寿命

应该根据本章节介绍的步骤估算带防尘盖轴承的润滑脂寿命。 带防尘盖轴承的润滑脂寿命用 L10表示,是指90% 的轴承仍得到可靠的润滑的时间 估算再润滑间隔的方法(→再润滑间隔)以 L01 表示润滑脂寿命,不可使用。

带防尘盖轴承的润滑脂寿命取决于工作温度和转速。 可从图表 1 中得出。润滑脂性能系数 (GPF) 见表 2

润滑脂寿命适用于以下工作条件:

  • 水平轴
  • 内圈转动
  • 轻载荷 (P ≤ 0.05 C)
  • 工作温度处于润滑脂绿色温度范围内(表 2
  • 静止设备
  • 低振动水平

如果工作条件不同,则需要调整从图表 1 得出的润滑脂寿命:

  • 对于垂直轴,请使用图表中值的 50%。
  • 对于更重的载荷 (P > 0.05 C),请使用表 3中列出的减少系数。
SKF logo