闭式轴承的润滑脂寿命

闭式轴承的润滑脂寿命应根据本节描述的过程进行估算。 闭式轴承的润滑脂寿命用 L10 表示,是指轴承的绝大部分(90%)仍得到可靠润滑的时间。 估算补充润滑间隔的方法(→补充润滑间隔)以 L01 表示润滑脂寿命,不可使用。
闭式轴承的润滑脂寿命取决于工作温度和转速因素, 可从图表中得出。 图表 1 适用于标准深沟球轴承。 润滑脂性能系数 (GPF) 见表 1图表 2 适用于 SKF 能效型深沟球轴承。
各种轴承的润滑脂寿命在满足以下工作条件时适用:
  • 水平轴
  • 内圈转动
  • 轻载荷 (P ≤ 0.05 C)
  • 工作温度处于润滑脂绿色温度范围内(表 1
  • 静止设备
  • 低振动水平
如果工作条件不同,则需要调整从图表得出的润滑脂寿命:
  • 对于垂直轴,请使用图表中得出的值的 50%。
  • 对于较重的载荷 (P > 0.05 C),请使用表 2 中列出的减少系数。
SKF logo