载荷


最小载荷

更多信息 → 所需最低载荷

Frm = 0.01 C

当轴承的加速度很快和转速达到产品表所列的极限转速的 75% 或更高时,最小载荷就更为重要。

进行计算

轴向承载能力

Fa ≤ 0.25 C0

任何锁定装置的最大允许轴向载荷通常> 0.25 C0

等效动载荷

更多信息 → 轴承当量动载荷

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa

进行计算

轴承当量静载荷

更多信息 → 轴承当量静载荷

P0 = 0.6 Fr + 0.5 Fa

符号

C基本额定动载荷 [kN](→产品表
C0基本额定静载荷 [kN] (→ 见产品数据)
e限制值(表 1
f0计算系数(→产品表
Fa轴向载荷[kN]
Fr径向载荷[kN]
Frm最小径向载荷[kN]
P轴承当量动载荷 [kN]
P0轴承当量静载荷 [kN]
X径向载荷系数(表 1
Y轴向载荷系数(表 1
SKF logo