挡肩和倒角尺寸

与轴承相配的部件(轴肩、轴承座孔肩和隔套等)的尺寸,必须对轴承圈有足够的支承,但轴承转动的部分不能与静止的部件之间有任何接触。 每个轴承适用的挡肩和倒角 尺寸都在其相应的产品表中给出。
在轴承配合面( 轴颈或座孔) 与挡肩 (轴肩或孔肩)之间的过渡位置,可以应用 产品表中的ra和rb尺寸加工成一个较简单的倒角形式,或利用沉割槽的形状降低过渡位置的应力。 列出相应的沉割槽形的倒角尺寸。
倒角的半径越大,在配合面与挡肩的过渡位置的应力分布就越平均。 因此对于承 受较重负荷的轴,通常需要有较大半径的倒 角。 在这些情况下,可能需要在内圈和轴肩 之间加一个隔套,以提供轴承圈一个足够大 的支承面。 但须注意隔套与轴肩联接部分的尺寸,切不可接触到轴的倒角((图1)。

CARB圆环滚子轴承

CARB轴承能允许轴向位移(如轴的热膨胀) 在其内部进行。 为了确保轴相对于轴承座能 有一定的轴向位移,必须在轴承的两侧提供 足够的空间(图2)。
更多信息请参见CARB®圆环滚子轴承。
SKF logo