轴承的轴向定位

只用过盈配合并不足以将轴承圈作轴向定 位, 因此,必须采取其它合适的手段将其固 定在轴上。
固定端轴承的内外圈必须同时在轴的两个方向固定。(图1)。
但对于浮动端轴承,其中一个配合较紧的轴承圈(通常是内圈)必须固定在轴上,而另一个轴承圈则必须能在其配合面之间自由轴 向移动。(图2),CARB轴承除外,因为其轴向位移是 发生在轴承的内部,内外圈都必须同时固 定在轴上。(图3)。
对于采用分离式设计的浮动轴承(例如,圆柱滚子轴承),内外圈都是轴向固定的。
对于“交叉定位”的轴承,两个轴承圈都只需要固定在轴的其中一个方向。(图4)。
SKF logo