轴承预紧的作用

轴承预紧最主要的作用包括:
  • 提高刚性
  • 减低噪声
  • 提高轴引导的精度
  • 补偿在运行中的磨损
  • 延长工作寿命

提高刚性

轴承的刚性(kN/μm)是指轴承上的作用力与其弹性变形的比。 受到预紧的轴承,在一定范围内的负荷所导致的弹性变形,比没有预紧的轴承要小。

减低噪声

轴承的工作游隙越小,滚动体在无载区中的引导就越好,轴承在运行时的噪声也越小。

精确的轴引导

在预紧的作用下,轴因受力而产生的挠曲会减少,因此可以提高轴引导的精确性。 例如,小齿轮轴承和差动齿轮轴承可以通过预紧来提高刚性和轴引导的精度,使齿轮的啮合更精确和更稳定,并可以把附加的动态力减到最小。 所以运行时的噪声会更小,齿轮也可以有更长的工作寿命。

补偿在运行中的磨损

轴承在运行中会因为磨损而导致游隙增加,这种情况可以通过预紧来补偿。

延长工作寿命

在某些应用中,轴承配置的预紧可以提高运行的可靠性和延长工作寿命。 合适的预紧量可以使轴承中的负荷分布更平均,因此可以有更长的工作寿命,参见保持正确的预紧量
SKF logo