保持正确的预紧量

在确定轴承配置中的预负荷时,应注意当预紧超过某既定的最佳值时,刚性只能有限地提高。因为摩擦和随之产生的热将增加,如果有附加负荷并长时间作用下,轴承的工作寿命将会大大降低。 图表1中可以看出轴承寿命与预紧/游隙之间的关系。 由于过度的预紧对轴 承配置运行的可靠性有很大的影响,而且确定 适当的预负荷通常涉及复杂的计算,因此在需 要计算预负荷时,请向SKF查询。
此外,在调整轴承配置中的预紧时, 无论预紧量是通过计算或根据经验而确定, 必须将其偏差控制在一定的范围之内。 例如 在圆锥滚子轴承的调整过程中,应先将轴承 转动若干次,以确保滚子没有歪斜,而且滚 子的端面必须与内圈的挡边有良好的接触。 否则在检查或测量中得出的结果都不是真实 的,使实际的预紧可能比所需要的小很多。
SKF logo