弹簧预加载荷

在小型电动机和类似应用中对轴承施加预加载荷可降低运行噪音。 这种情况下的轴承配置由轴两端各一个单列深沟球轴承组成。 施加预载荷最简单的方法是通过弹簧或弹簧“组件”(图1)。 弹簧作用于两个轴承中的一个外圈上;该外圈必须能够轴向位移。 即使出现由于热膨胀引起的轴承轴向位移,预加载荷力也保持几乎不变。 必要的预加载荷可使用公式
估算。
F = k d


F=kd=
预紧力,kN=一个系数,如下
轴承内径,mm
根据电机的设计,系数k取值在0.005和0.01之间。如果预加载荷主要用于防止轴承静止时的振动损坏,就需要更大的预加载荷,应选用k=0.02。
弹簧载荷还是对用于高速研磨轴的角接触球轴承施加预加载荷的常用方法。 但是,这个方法不适合要求高度刚性、载荷方向变化或会发生不确定冲击载荷的轴承应用场合。
SKF logo