轴承的径向定位

若要充分利用轴承的载荷能力,其套圈或垫圈必须在其整个周缘及滚道的整个宽度上都完全得到支撑。 支撑必须坚实,甚至可以由圆柱或圆锥支座来提供,对于推力轴承垫圈,则可由平坦(平面)的支撑表面来提供。 因此,与轴承圈相配合表面的加工必须达到一定的精度,并且不应有任何沟槽、孔或其它不连续的形状。 此外,轴承圈必须稳妥地固 定,以防止在负荷作用下,轴承圈在其配合 面之间旋转。
一般来说,必须要有合适的过盈量,轴 承圈才可以固定在径向方向并受到足够的支 承。 如果轴承圈没有正确或充分的固定,很 容易会造成轴承和相关部件的损坏。 但有时 候为了便于安装和拆卸,或轴承因用在浮动 端而需要具备轴向移动的功能,就不能采用 过盈配合。 在某些采用间隙配合的情况下,需要采取一些特别的手段来减少因蠕动而导致的磨损,例如:表面硬化轴承的配合面及挡肩、通过特别的润滑槽来润滑配合面和排除磨损微粒、或利用轴承侧面的定位键槽将轴承固定。
SKF logo