推荐配合

滚动轴承的孔径与外径公差已经国际标准化,参见章节公差
为了使具有圆柱内径与圆柱外径的轴承达到过盈配合或游隙配合,从ISO公差系统中为轴上与轴承座孔内支座选择合适的公差范围。 对于滚动轴承应用来说,只需要考虑有限数量的ISO公差等级。 轴承内径与外径公差最常用的等级定位,如图1
带有圆锥孔的轴承或直接安装在圆锥轴的支座上,或装配在圆柱轴支座上的有一个外在圆锥的紧定套或退卸套筒上。 在这些情况下,轴承内圈的配合就像有圆柱孔的轴承一样,不是由所选的轴公差来决定,而是由内圈在其圆锥支座或套筒上推移的距离来决定的。 必须采取特别预防措施防止内部游隙的减少,如章节自调心球轴承、球面滚子轴承和CARB®环形滚子轴承所述。
如果轴承要用紧定套或退卸套来固定,套筒支座允许更大的直径公差,但是圆柱度公差必须减少,参见章节轴承支座和挡肩的尺寸、形状和运行精度

关于配合的建议表

实心钢轴的轴承配合建议,参见以下章节:
  • 带圆柱孔的径向轴承(精密轴承除外)(
  • 较高精度的径向轴承(
  • 推力轴承(精密轴承除外)(
  • 较高精度的推力轴承(
铸铁和铸钢轴承座的轴承配合建议,参见以下章节:
  • 整体式轴承座内的径向轴承(精密轴承除外)(
  • 分离式或整体式轴承座内的径向轴承(精密轴承除外)(
  • 较高精度的径向轴承(
  • 推力轴承(精密轴承除外)(
  • 较高精度的推力轴承(
对现代轴承的建议,是基于上述的通用选择指南、轴承设计的发展以及多年的经验而得出,适合多种轴承配置和应用。 现代轴承可承受比之前的常规轴承更多的载荷,而且这些建议也反映出需要要求更高的工作条件。 轴承座公差建议表还提供关于外圈能否在轴承座孔内轴向位移的信息。 通过该信息,就可以检查所选公差是否适合要用于非定位且不能内部调节轴向位移的非分离型轴承。

当使用不锈钢轴承时,推荐公差列于表T1,但是表T1中的脚注限制2)3)也需要考虑到。 表T1中的脚注1)不适用于不锈钢轴承。 如果需要比在表T1中建议的更紧的配合,请联系SKF应用工程服务部。 例如:当在高温下使用不锈钢轴时,也有必要考虑轴承的初始游隙。
SKF logo