轴向位移

旋转机械的轴或其他部件,通常由一个固定端轴承和一个浮动端轴承所支承(→ 轴承配置)。
定位端轴承必须能够对主轴进行双向的 轴向定位。 最合适的固定端轴承是能够承受联合载荷的轴承,或能够与其它轴承配合提供轴向引导的轴承。
浮动端轴承必须允许轴发生轴向位移,例如轴发生热膨胀,避免产生轴向载荷。 最合适的浮动端轴承包括滚针轴承、NU 和 N 型圆柱滚子轴承(图1)。 NJ型圆柱滚子轴承和部分满装圆柱滚子轴承也可以用作浮动端轴承。
如果某一应用中所需的轴向位移量相对较大,且可能会发生角度不对中,则 CARB 圆环滚子轴承是理想的浮动端轴承(图2)。
以上提及的轴承都允许其内部发生轴与轴承座之间的轴向位移。 有关允许的轴向位移量,请参见相关的产品表。
如果使用非分离型轴承,例如深沟球轴承或球面滚子轴承(图3)作为浮动端轴承,其中一个轴承套圈必须为间隙配合,便于在轴或轴承座内滑动。参见轴承的径向定位
SKF logo