挡肩及倒角尺寸

与轴承相邻的部件(轴肩、轴承座肩和隔套等)的尺寸,必须对轴承圈有足够的支撑。 但轴承转动的部分不能与静止的部件之间有任何接触。 适用的挡肩和倒角尺寸都在产品列表中给出。
在轴承配合面(轴颈或座孔)与挡肩(轴肩或孔肩)之间的过渡位置,可以根据产品表中的 ra 和 rb 尺寸加工成一个倒角形式或沉割槽形式(表 1)。 随着倒角半径的增大,倒角位置的应力分布则会得到改善。 因此,对于承受较重载荷的轴,通常需要有较大半径的倒角,需要在内圈和轴肩之间加一个隔套,以提供轴承圈一个足够大的支撑面。 需要设计隔套与轴肩联接部分,切不可接触到倒角(图 1)。

CARB 圆环滚子轴承

CARB 圆环滚子轴承允许轴在轴承内部的轴向位移。 为了确保轴相对于轴承座能有一定的轴向位移,必须在轴承的两侧提供足够的空间 Ca图 2)。
更多信息,请参考 CARB 圆环滚子轴承
SKF logo