推荐配合

滚动轴承的内径与外径公差均是国际标准化(→公差)。
为了使轴承的圆柱孔和圆柱形外径可以达到一定的过盈配合和间隙配合,轴颈和轴承座孔合适的公差范围可以从 ISO 公差系统中选择。 对于滚动轴承的轴颈和轴承座来说,只需要使用有限数量的 ISO 公差等级。 轴承孔径与外径表面常用公差等级定位如图 1 所示(对普通公差轴承有效)。
每个 ISO 公差等级由一个字母和一个数字来表示。 轴径的字母是小写,轴承座孔的字母是大写,以公称尺寸定位公差带。 数字表示公称带的范围。 数字越大,公差带越宽。
对实心钢轴推荐使用的轴承配合可参见下面的表格:
  • 圆柱孔径向轴承(表 1
  • 推力轴承(表 2
对铸铁和铸钢轴承座推荐使用的轴承配合可参见下面的表格:
这些推荐是基于前文介绍的一般法则,把轴承和轴承座材料、设计和制造的发展均考虑在内。 现代轴承和轴承座与之前的型号相比可以承受更重的载荷。 这些推荐反映了这些改进。
所有 ISO 公差等级均有效且符合 ISO 14405-1:2010 中定义的包容要求(比如 H7)。出于实践原因,未在表中列出。
ISO 14405-1:2010 为特定的配合提供更多的可能性。 有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。

不锈钢轴承或轴

不锈钢轴承可以使用表 1表 2表 3表 4 推荐的配合。 但是,因为不锈钢比标准钢的热膨胀系数高很多,表 1 中的脚注 3 不适用。 如果需要采用比表 1推荐更紧的配合,请联系 SKF 应用工程服务部门。 有些情况下可能还要考虑初始轴承游隙,例如,在高温条件下使用不锈钢轴时(→轴承内部游隙)。
SKF logo