非接触式密封件

在外置密封件中最简单的密封件就是狭缝式密封,其在轴和轴承座之间形成一个细小的间隙(图 1)。 这种密封件适用于干燥、无尘的工作环境,并且以脂润滑的应用工况。 要提高这种密封的效果,可以在相应位置上加工一道或几道与轴同心的沟槽(图 2)。 在狭缝和沟槽中填入润滑脂,可以帮助防止污染物的进入。
对于油润滑和水平放置的轴,可在轴或轴承座的相应位置加工螺旋形的沟槽 — 右转或左转的螺纹均可,视轴的旋转方向而定(图 3)。 这些沟槽的作用在于把溢出的油送回轴承的位置内。 因此,轴必须只有一个固定的旋转方向。
单层或多层的迷宫式密封件(通常与润滑脂配合使用),比简单的间隙式密封件的密封效果更好,但制作的成本也更高。 在密封内的曲路定期填充不溶于水的润滑脂,如钙锂基润滑脂,可以进一步提高其密封效果。 迷宫密封件通道可轴向(图 4)或径向(图 5)排列,取决于轴承座类型(剖分式或非剖分式)、安装程序、可用空间等。 运行中轴产生轴向位移时,迷宫轴向通道宽度(图 4)保持不变,因此可以做得很窄。 但如果轴与轴承座之间有可能出现角度误差,可以加工部分倾斜的曲路(图 6)。
市面上可以买到一些现成的产品来构成一个迷宫式密封,如利用 SKF 的密封垫圈,是一种经济而有效的选择(图 7)。 增加使用垫圈的数目,可以提高密封的效果,加上使用带毛毡的垫圈更可以进一步提高其密封效果。 有关这些密封垫圈的更多信息,请参阅传动密封件
转盘(图 8)经常用于改善防尘盖密封效果。 如果采用的是油润滑,使用甩油环、沟槽或挡板也可以达到同样的目的。 挡油环中的油是通过轴承座中的油道收集,并从合适的管道返回轴承座油池(图 9)。
SKF logo