调整程序

调整在这里是指设定轴承的内部游隙(→安装)或轴承系统的预紧。
例如,在圆柱滚子轴承、双列角接触球轴承、或有些深沟球轴承应用中的径向预紧,是通过在一个或两个轴承圈采用一定的过盈量实现的。 轴承运行时,过盈量应该减小到零,这将进一步减小到负值(预紧)。
圆锥孔轴承特别适用于需要径向预紧的应用,因为通过控制轴承在圆锥形轴颈上的推进距离,可以很准确地控制预紧。
对于单列角接触球轴承、圆锥滚子轴承和深沟球轴承,所需轴向预载荷是通过控制一个轴承圈与另一个轴承圈相对轴向位移量施加。 基本上,有两种调整预紧的原理方法: 单独调整和整体调整。
SKF logo