相容性

如果需要从一种油脂更换为另一种油脂,应考虑可混合性(即混合油脂而不产生有害影响的能力)。 如果把互不兼容的润滑脂混合在一起,稠度可能会发生很大的变化,润滑脂更可能因此而大量流失,最后导致轴承损坏。
具有相同稠化剂和类似基础油的润滑脂,一般可以混合且不会有不良的反应。 例如锂基稠化剂/矿物油润滑脂通常可与另一种锂基稠化剂/矿物油润滑脂混合。 但某些具有不同稠化剂的润滑脂也可以互相混合,例如复合钙基和复合锂基的润滑脂。
如果更换润滑脂可能导致润滑脂稠度降低并导致润滑脂从轴承配置中流失,则应清除轴承配置和润滑管道中所有原来的润滑脂(→ 补充润滑)。
SKF 轴承使用的防腐剂可同大部分润滑脂混合,但是聚脲基润滑脂可能属于例外。 以合成氟化油为基油的润滑脂如果采用 PTFE 增稠剂(如 SKFLGET 2 油脂),则不能与标准防腐剂混合,在使用该油脂前必须清除防腐剂。
有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。

警告

PTFE 暴露于明火或高于 300 °C (570 °F) 温度下时,会对健康和环境造成危害! 即便在冷却后,它们也存在危险。

请阅读并遵循密封材料一节中的安全预防措施。

SKF logo