轴承的搬运

一般来说,搬动轴承最好戴上手套和使用专为装卸轴承而设计的运送或起吊工具。 这样不但可以省 时、省力,减小轴承受到损害的机会,对操 作者来说,更是一种安全的做法。
因此,搬运经过加热或表面带机油的轴 承时,建议戴上隔热或防油的手套。 这类手套的表面应要耐磨,里面应柔软和不会引起皮肤过敏,例如SKF TMBA隔热手套。
搬动经过加热或较大型的轴承一般是相 当困难的,就是两个人也很难在安全和快速 的情况下完成。 因此在工场或车间应配备适当的运送和起吊装置。 SKF TMMH轴承提柄是一种便于搬动轴承的工具,可以 解决很多在搬动、安装和拆卸轴承时的问题。
起重滑车搬动大型笨重的轴承时,不应只悬吊在一个位置上,应该使用钢带或帆布带把外圆包围(图1)。 在吊钩与吊带 之间加一个弹簧,可以有助于把轴承安装到 轴颈上。
为了更便于起吊,特大型的轴承可以根据客户的要求,在轴承圈侧面加工一些螺孔以配用吊环螺栓。 由于螺孔的大小受到轴承圈厚度的限制, 因此在起吊时,不允许有轴承本身以外的重量。 此外,吊环螺栓只能承 受沿着其轴线方向的起吊力(图2)。 如 果起吊力与螺栓成某一角度,应使用一些能 调整角度的连接装置。
将大型轴承座安装到已固定在轴颈上的轴承时,应悬吊轴承座上三个不同的点,并有一根能调整长度的吊索, 以便座孔能准确地对准轴承。
SKF logo