带圆柱孔的轴承

冷拆卸

拆卸小轴承时,可通过合适的冲头,轻轻捶击套圈端面,更正确和更佳的方法是使用合适的拉拔器。 将拉拔器的拉爪用来抓住套圈的侧面或邻近的零部件(图1),如迷宫式的密封环。
在下列情况下,可简化拆卸过程
  • 轴和轴承座肩部预留了可容纳拉拔器钳爪的狭槽,或
  • 轴承座肩部预留了可安装退卸螺栓的螺纹孔(图2)。
以过盈配合法安装的大型轴承,拆卸时需要的力一般较大,特别是在轴承经过长时间运转已发生摩擦腐蚀的情况下尤为如此。 在这种情况下,采用注油法可大大方便拆卸。 采用该方法的前提是,配置中已设计了必要的供油管和配油槽(图3)。

热拆卸

专用感应加热器是专为拆卸不带法兰或只带一个法兰的圆柱滚子轴承内圈而研制的。 这种感应加热器能迅速加热内圈,而不会使轴变热,因此可轻而易举地取下膨胀的内圈。 电磁感应加热器(图4)带有一个或多个交流电磁线圈。 加热并拆除内圈后,必须将内圈消磁。 如果同样大小的轴承需要频繁地进行装卸,使用电磁感应拆卸工具就很经济。
无法兰内圈或只带一个法兰的内圈的圆柱滚子轴承不需要频繁拆卸,但是如果需要拆卸时,或须拆卸大型号内圈( 孔径大约可达400毫米)时,则采用所谓的热退卸环比较经济,也比较简便,热退卸环又称加热环。 这是一个有槽环,一般采用轻合金材料制成,并带有柄(图5)。 上面提到的加热器和加热环,可向SKF订购。
额外信息请参见章节维护产品
对于选择的轴承的详细安装说明可以在skf.com/mount 中找到。
SKF logo