带圆锥孔的轴承

拆卸锥形轴颈上的轴承

锥形轴颈上的中小型轴承,使用传统拉拔器抓住内圈,即可拆下。 最好使用自引导拉拔器,避免损坏轴承座(图1)。 圆锥轴座上的轴承通常很快就会松动。 因此,有必要使用某种挡块,如锁紧螺母,以防轴承从轴上完全退下来。
采用注油法从锥形轴颈上拆卸大型轴承可大幅度减轻拆卸难度。 将加压的油注入配合面后,轴承即刻与轴承座分离。 因此,必须提供一种挡块,例如轴杆螺母或端板,以限制轴承的轴向位移超过推进距离(图2)。

拆卸紧定套上的轴承

紧定套和光滑轴上的中小型轴承可通过锤击冲头进行拆卸(图3)直到轴承完全拆卸下来。 但是首先必须将套筒螺母拧松数圈。
紧定套和阶梯轴上对着支承圈的中小型轴承可用邻接套筒螺母的冲帽进行拆卸,必须先将套筒螺母拧松数圈(图4)。
实践证明,用液压螺母可以轻而易举地将大型轴承从紧定套上拆卸下来。 但是,使用这项技术时,轴承必须对着支承圈安装(图5)。 如果轴套具备供油管和配油槽,可以采用注油法更简单地进行拆卸工作。

拆卸退卸套上的轴承

拆卸退卸套上的轴承时,需要将锁定装置-一个锁定螺母、端盖等 拆除。
拆卸中小型轴承时,可以使用锁定螺母和钩形扳手或冲击扳手来松开轴承(图6)。
拆卸大型轴承的最好方法是使用液压螺母(图7)。 如果轴套的螺纹部分突出于轴端或轴肩,则应在套筒孔中插入支承圈,支承圈壁应尽量厚,以免液压上紧螺母时螺纹变形受损。 SKF推荐在液压螺母后使用挡块,例如,通过轴端的端板(图8)。 使用挡块可以防止当轴套突然和轴承座分离时,退卸套和液压螺母一起从轴上完全退下来。
用于大型轴承的退卸套一般都带有配油管和配油槽,以便使用油压法,大大缩短安装和拆卸大型轴承所需的时间(图9)。
特定轴承的具体安装信息可参考skf.com/mount。
SKF logo