拆卸

如果轴承在拆卸后需要再次使用,在拆卸时 施加在轴承圈上的作用力,绝对不可以通过 滚动体来传递。
拆卸分离式轴承时,连滚动体保持架组 件的轴承圈与另一个轴承圈可以分开独立拆 卸。 而拆卸非分离型的轴承时,应先把以间 隙配合的轴承圈卸下。 拆卸以过盈配合的轴 承,需要根据其类型、尺寸和配合方式使用 不同的工具,以下是一些适用于较常见情况 的拆卸工具和方法的介绍。
在某些特定情况下,我们建议应清楚标明轴承与其它相关零部件的相对位置,以便于重新安装。 这对大型滚子轴承非常重要,在大型滚子轴承中,承受点载荷的套圈一般会稍作转动,以便使轴承滚道的另一部分在轴承重新安装后承受载荷。 这样可以充分延长轴承的寿命。
所选轴承的详细说明可参考skf.com/mount。
轴承拆卸工具请参见维护产品
SKF logo