带圆锥孔的轴承

对于圆锥孔轴承,内圈的安装始终采用过盈配合。 与圆柱孔轴承不同,圆锥孔轴承的过盈量不是由选定的配合公差决定的,而是由轴承在圆锥形轴颈、紧定套或退卸套上的轴向位移量决定的。 在圆锥形配合面上的推进距离越大,轴承径向内部游隙就会缩得越小。 通过测量减小值,可以确定过盈的程度以及正确的配合。
安装自调心球轴承、CARB 圆环滚子轴承、球面滚子轴承以及带圆锥孔的高精密圆柱滚子轴承时,要确定径向内部游隙减小值或圆锥形配合面上的轴向推进距离,并被用来测量过盈的程度。 关于游隙减小值和轴向推进距离的指导值,参见相关产品章节。

小型轴承

小型轴承可使用螺母,将内圈推进到圆锥形轴颈上。 在采用紧定套的情况下,应使用紧定套上配套的螺母。 小型的退卸套可用螺母推进至轴承孔内。 可用钩形扳手或冲击扳手拧紧螺母。 开始安装前,应该在轴和轴套的配合表面上轻抹一层薄油。

中型和大型轴承

对于大型轴承,需要更大的安装力,而且
  • 应使用SKF液压螺母和/或
  • 应采用注油法。
上述两种方法都能明显简化安装的过程。 此类注油设备在操作液压螺母和使用注油法时都需要用到,SKF可提供此类油压设备。 这些产品的更多信息,参见章节维护产品
当使用SKF液压螺母安装轴承时,必须将其装在轴颈或轴套上的螺纹部分,使环形活塞紧靠轴承的内圈、轴上的螺母或装在轴端的挡圈。 通过油泵将油压入液压螺母,以安全、精确安装所需之力,轴向驱动活塞。 使用液压螺母,将球面滚子轴承安装在
  • 圆锥形轴颈,见图1
  • 紧定套,见图2
  • 退卸套,见图3
采用注油法将受到高压的油注入轴承和轴颈间,形成一层油膜。 这层油膜将配合面分离开来,明显降低了配合面之间的摩擦。 通常采用这种方法将轴承直接安装到圆锥轴颈上(图4),但也用于带油槽和油路的紧定套和退卸套上安装轴承。 油泵或注油器产生必要的压力,通过轴或轴套上的油路和油槽,将油注入配合面之间。 设计轴承配置时,必须考虑在轴上配备必要的油路和油槽。 球面滚子轴承安装在带油路的退卸套上,参见图5。通过将油注入配合面,并依次拧紧螺丝,将退卸套推进到轴颈与轴承之间。

确定过盈量

圆锥孔轴承一般是以过盈配合安装。 径向内部游隙的减小值、或内圈在其圆锥形轴颈上的轴向位移,可用来确定和测量过盈量。
测量过盈量有很多不同的方法:
  1. 用测隙规测量游隙的减小值。
  2. 测量锁紧螺母的锁紧角度
  3. 测量轴向推进距离
  4. 测量内圈膨胀量
这四种不同方法的简要说明,见下文。 这四种方法的更多详细信息,参见相关产品章节。

用测隙规测量游隙的减小值

在安装轴承前后,使用测隙规来测量径向内部游隙的方法适用于中、大型的球面滚子轴承和圆环滚子轴承。 最好是测量外圈与无载荷滚子间的游隙(图6)。

测量锁紧螺母的锁紧角度

测量锁定螺母锁紧角度是得到验证的有效方法,可用来确定圆锥轴颈上中小型轴承的正确过盈量(图7)。 锁紧角度a的参考值已经确定,有助于在圆锥形轴颈上精确定位轴承。

测量轴向推进距离

安装圆锥孔轴承可通过测量内圈在轴颈上的轴向推进距离。 需要的轴向推进距离的指导值,见相关的产品章节。
然而,更适合这种情况的方法是“SKF液压推进法”。 这种安装方法提供一种可以确定过盈度的可靠而简便的途径。 通过控制轴承从一定起始位置开始的轴向位移量,可实现正确的配合。 该方法采用配有千分表的SKF液压螺母,以及安装在一个选定油泵上的经特别校准的数字式计量表(图8)。 必要的油压和单个轴承的轴向位移的确定数值,可以用来精确安装轴承。 这些数值可以在球面滚子轴承和CARB轴承的产品章节中找到,更多详细信息,参见skf.com/mount

测量内圈膨胀量

通过测量内圈膨胀,可以简单且很精确地确定大型球面和圆环滚子轴承在它们轴颈上的正确位置。
对于这种测量,可采用SensorMount安装法® ,即使用一个嵌入在轴承内圈的传感器和一个专用手持指示器和基本液压安装工具(图9)。 轴承大小、轴杆光滑度、材料或设计 - 实心轴还是空心等轴方面的问题,均无需予以考虑。
SKF logo