概况

本节提供的仅是一些通用的信息,主要是为了让机械设备的设计人员了解有关便于轴承装拆必须考虑的因素。 有关安装和拆卸程序的更多信息,请参阅《SKF 轴承维护保养手册》。
安装场所
安装轴承应尽量在干燥、无尘的区域进行,并应远离会产生金属碎屑和灰尘的设备。 当必须在无保护的环境下安装轴承时(较大型轴承经常面临这种情况),应采取适当措施保护轴承和安装位置免受灰尘、污垢或湿气等污染。 要做到这一点,可以用蜡纸或箔片覆盖或包裹轴承、机械设备零部件。
安装或拆卸前的准备工作
安装前,应确保准备好所有必需的零部件、工具、设备和数据等。 还建议仔细研究图纸或有关说明,以确定部件的正确安装顺序和方向。 轴承应保留在原包装中直到安装前最后一刻,以防止其暴露在任何污染物的环境中。 如果轴承因处理不当或包装破损而被污染,则在安装前应把轴承清洗并晾干。

检查相关零部件

检查轴承座、轴、密封件和轴承系统中的其它零部件,确保它们都是清洁的。 这种检查对于螺孔、导位或沟槽特别重要,在这些地方可能发现之前进行机加工时所留下的残留物。 此外,对铸造的轴承座,应确保所有未上漆的表面无型芯砂残留,并已去除所有毛刺。

所有零部件经清洗并晾干后,再检查每个零部件的尺寸和形位公差。 只有相关零部件符合规定的公差范围,轴承才会发挥出满意的性能。 圆柱形轴和轴承座孔的直径,通常用千分尺或内径千分尺在两个截面的四个方向上进行测量(图1)。 圆锥形轴则可以使用环形规(GRA 30 系列)、锥度规(DMB 或 9205 系列)或正弦规来检查。

建议对所有的测量结果做好记录。 测量时,零部件和测量仪器保持在大致相同的温度是相当的重要。 这样的做法对大型轴承及其相关零部件尤其重要。

去除防锈油

一般情况下,无需清洗掉新轴承上的防锈油。 只需擦拭轴承的外表面和内孔表面即可。 但是,如果这些轴承要进行脂润滑并在很高或很低的温度下应用,或所用的润滑剂与防锈油不兼容,则需要在安装前仔细清洗并晾干。 带有密封件或防尘盖的轴承填充了润滑脂,安装前不能清洗。

从原包装中取出时,外径 D > 420 mm 的一些大型轴承表面有一层相对较厚、易滑的防锈油。 这些轴承需要用白色矿物油或其他安全的清洗液彻底清洗并晾干。
轴承的搬运
SKF 建议戴上手套并使用专用于装卸轴承的搬运或起吊工具(图 2) 。 使用正确的工具既提高安全性又节省时间和人力。

搬运经过加热或表面带油的轴承时,SKF 推荐戴上隔热或防油手套。

对于大型笨重的轴承,应使用从底部支撑轴承的起重设备(图3)。 在吊钩与吊带之间加一个弹簧,可以有助于把轴承安装到轴颈上。

为了更便于起吊,根据客户的要求,可以在特大型轴承的套圈侧面加工一些螺孔以配合使用吊环螺栓。 这些螺孔仅用于承受轴承的重量,因为螺孔的大小和深度受到轴承套圈厚度的限制。 请确保吊环螺栓只承受沿着其轴线方向的起吊力(图4)。

将整体式大型轴承座安装到已固定在轴颈上的轴承时,应悬吊轴承座上三个不同的点,并有一根能调整长度的吊索。 这有助于将轴承外圈与轴承座孔对准。
SKF logo