轴承当量静载荷

包括径向分力和轴向分力的静载荷必须转换成轴承当量静载荷。 当量静载荷是指作用在轴承上的假设载荷(径向作用于径向轴承上,或轴向作用于推力轴承上),它会造成与实际载荷有相同作用的最大滚动体载荷。 当量静载荷可从以下的通用公式得出:

Equivalent static bearing load


P0=轴承当量静载荷 [kN]
Fr=轴承实际径向载荷(参见下文)[kN]
Fa=轴承实际轴向载荷(参见下文)[kN]
X0=轴承的径向载荷系数
Y0=轴承的轴向载荷系数
相关产品章节中提供计算轴承当量静载荷所需的信息和数据。
在计算P0时,应取用可能会发生的最大载荷,把其相应的径向和轴向分力(见图1)代入以上的公式。 如果静载荷以不同方向作用在轴承上,其相应径向和轴向分力的大小会改变。 在这些情况下,应使用会产生最大轴承当量静载荷 P0 的径向和轴向分力。
SKF logo