用静载荷承载能力来选择轴承的尺寸

在以下任何一种情况下,应根据额定静载荷 C0 而不是轴承的寿命来选择轴承的尺寸:
  • 轴承是静止的,并且承受连续或间断(冲击)载荷。
  • 轴承在载荷作用下只作缓慢的往复摆动或对中运动。
  • 轴承在载荷作用下以极低的速度旋转 (n < 10 r/min) 且仅需要很短的寿命。 也就是说,在这种情况下,对于给定的当量载荷 P,根据寿命公式将计算出很低的所需基本额定动载荷 C,因此所选的轴承在实际工作中可能会严重过载。
  • 轴承是转动的,但除了需要承受正常的工作载荷外,还要承受很重的冲击载荷。
在以上所有的情况中,轴承的允许载荷是在滚动体或滚道没有永久变形的情况下,轴承可承受的最大载荷。 永久变形主要是由以下几方面引起的:
  • 当轴承静止或缓慢往复摆动时,作用在轴承上的重载荷
  • 当轴承转动时,作用在轴承上的重冲击载荷
根据工作条件和载荷,导致的损害可能是滚动体的部分位置被压平或在滚道上造成压痕。 压痕可能会不规则地分布在滚道上,也可能以相对于滚动体之间的距离均匀地分布。
永久变形通常会导致振动和/或噪声变大以及摩擦增加。 另外,也可能会导致游隙的增加或影响到轴和轴承座的配合。
这些变化对轴承性能的损害程度取决于对轴承在特定应用中的要求。 如果要满足下列条件之一,在选择轴承时,必须要有足够高的静载荷承载能力,以确保其不会发生永久变形或只有很轻微的变形:
  • 高可靠性
  • 低噪声运行,如应用在电机中
  • 无振动运行,如应用在机床中
  • 恒定的轴承摩擦力矩,如应用在测量仪器和测试设备中
  • 在载荷作用下的低起动摩擦,如应用在起重机中
SKF logo