轴承选型的系统方法

在 SKF 额定寿命公式中,所考虑的应力包括由外力导致的应力以及滚动接触区中存在的摩擦应力。 通过理解这些复合应力对轴承寿命的影响,可以对轴承在其应用中的性能作出更准确的预测。
由于其复杂性,本网站将不做更详细的理论描述。 因此, SKF 额定寿命中给出简化方法。 用户可以通过这些计算,充分利用轴承的潜在寿命,合理地把轴承的整体尺寸缩小,并认识到润滑与污染对轴承寿命的影响。

轴承系统寿命

滚动接触面的金属疲劳是滚动轴承损坏的主要原因。 金属疲劳可由多种不同的因素造成,包括但不限于过多的摩擦热量、不良或受污染的润滑条件以及过大的外部载荷和/或不定载荷。
因此对某特定的应用,基于滚道疲劳的原则已足以选出合适的滚动轴承及其尺寸。 ISO 281:2007 等国际标准就是以滚动接触面的金属疲劳作为基础。 但更重要的是,应把整套轴承视作一个系统,其中可能存在的每一个部件(即滚动体、滚道、保持架、润滑剂以及密封件)的寿命对于轴承的耐用性起着同等的作用,在某些情况下甚至还起着主要作用(图1)。
本网站多个部分引用内容涉及轴承系统中其他部件的相关信息,需要检查以确保最佳性能。
SKF logo