特殊情况

在某些应用中,其它因素比极限转速更为重要,例如相对较低的速度和往复摆动。

低转速

在转速非常低的情况下,滚动体和滚道之间的接触面很难形成弹性液动润滑膜。 在这些应用中,应考虑使用包含极压 (EP) 添加剂的润滑剂(→ 脂润滑) 也可以考虑使用固态油

往复摆动

在这种运动方式中,轴承转动的方向在旋转一圈之前已经改变。 因为轴承在逆向转动的一瞬间,转速为零,所以很难维持一个完整的液动润滑膜。 因此,SKF 建议使用包含有效极压添加剂的润滑剂,从而维持一个能够承受适当载荷的边界润滑膜。 混合陶瓷轴承能够在润滑不足的情况下运转良好,因此在存在快速加速、减速和载荷逆转(方向变化)的应用中,具备良好的性能。
通常,在往复摆动的工况下,没法给出一个具体的额定转速或限定的转速。因为能达到的最高转速不是取决于热平衡,而是取决于作用在轴承的惯性力。 在每次逆向转动时,滚动体可能会因惯性而滑动一段短距离,导致与滚道之间的磨损。 允许的加速度和减速度的影响取决于滚动体和保持架的质量、润滑剂的类型和使用量、工作游隙和轴承载荷。
SKF logo