载荷

最小载荷

更多
信息
→ 所需最低载荷


进行计算

轴向承载能力配紧定套轴承安装在无挡肩光轴上:

Fap

轴承已正确安装时,= 0.003 B d。
等效动载荷

更多
信息
→ 轴承当量动载荷,P
Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e → P = 0,65 Fr + Y2 Fa

进行计算
等效静载荷

更多
信息
轴承当量静载荷
P0 = Fr + Y0 Fa



符号

B轴承宽度[mm]
d
轴承内径 [mm]
dm轴承平均直径 [mm] = 0.5 (d + D)
e计算系数(→产品表
Fa轴向载荷[kN]
Fap最大允许轴向载荷 [kN]
Fr径向载荷[kN]
Frm最小径向载荷[kN]
kr最小载荷系数(→产品表
n
转速 [r/min]
P
轴承当量动载荷 [kN]
P0
等效静载荷[kN]
Y0, Y1, Y2
计算系数(→产品表
ν润滑油在工作温度下的粘度,[mm2/s]
SKF logo