设计及变型

Y 轴承(嵌入式轴承)是基于 62 和 63 系列的密封深沟球轴承。 Y 轴承通常具有球形(凸球)外表面和延长内圈(图 1),配备各种锁定装置以便快速轻松安装到轴上。 不同系列的 Y 轴承采用不同的方式锁定到轴上:
  • 使用沉头(紧定)螺钉(图 2
  • 使用偏心锁定环(图 3
  • 使用 SKF ConCentra 锁定技术(图 4
  • 使用紧定套(图 5
  • 采用过盈配合(图 6
标准 SKF Y 轴承系列包括以下特殊应用的变型:
可按需求供应其它变型。 包括具有以下特征的 Y 轴承:
  • 带圆柱形外圈
  • 带定制设计或尺寸
  • 带六角孔或方孔
  • 带特殊保持架
  • 带特殊润滑脂和特殊润滑脂量
  • 带特殊涂层
有关这些变型的更详细信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。

Y 轴承单元

SKF 还提供各种型号的 Y 轴承单元。 更多信息,请参阅 Y 轴承单元
SKF logo