载荷


最小载荷

更多
信息
(→ 所需最小载荷
Frm = 0.01 C

轴承加速度很高以及转速达到产品表所列极限转速 75% 或更高时,最小载荷更为重要。 Y 轴承支撑的组件重量,加上外力,通常超过所需的最小载荷。

轴向承载能力Fa ≤ 0.25 C0

任意锁定装置的最大允许轴向载荷始终 > 0.25 C0
轴承当量动载荷

更多
信息
(→ 轴承当量动载荷
Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa

进行计算
轴承当量静载荷

更多
信息
(→ 轴承当量静载荷
P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa



符号

C基本额定动载荷 [kN](→产品表)
C0= 基本额定静载荷 [kN] (→ 产品表)
e限制值(表 1
f0计算系数(→产品表)
Fa轴向载荷[kN]
Fr径向载荷[kN]
Frm最小径向载荷[kN]
P轴承当量动载荷 [kN]
P0轴承当量静载荷 [kN]
X径向载荷系数(表 1
Y轴向载荷系数(表 1
SKF logo