Y 轴承单元(球轴承单元)

传统 SKF 球轴承单元称为 Y 轴承单元。 这些单元包括:
  • 一个 Y 轴承 (插入式轴承) ,基于单列深沟球轴承,带一个球形(凸面)外表面和一个延长内圈 (图 1)
  • 一个轴承座,有一个相应的球面凹孔(图 2)。

Y 轴承单元能够承受中度的初始不对中,但通常不允许存在轴向位移。

这些单元是即装、即用式轴承单元,提供以下类型:

范围

产品系列
标准 Y 轴承单元提供有以下设计和变型:

其它单元可以通过单独订购部件组合。

应用
因为 Y 轴承单元通用性强、成本效益高,通常在以下场合中使用:
  • 农业机械
  • 工程机械
  • 输送机系统
  • 纺织机械和风机
  • 用于加工和包装食品和饮料的机械

警告

如果用户希望将 Y轴承单元使用到有生命健康、安全、环境风险的应用,应首先向 SKF 应用工程服务部咨询。

对于转速相对较高以及机器停机可导致严重问题的应用而言,亦是如此。

新产品

SKF logo