支撑表面

为使 Y 轴承单元的使用寿命最大化,支撑表面必须加工至:
  • 粗糙度 Ra ≤ 12,5 μm
  • 平面度 (平面性) 公差达到 IT7

当 Y 轴承承受与轴承座底座平行的重型载荷 (图 1)时,SKF 建议用定位销将轴承座固定到支撑表面。 定位销孔的位置和尺寸已在相关产品表中列明。

法兰型Y 轴承单元

取决于设计,法兰型轴承座在背部可能有中心凹槽 (图 2),或中心肩部(图 3)以便在适当的肩部或机壁的孔上进行准确的定位。 FY .. M、FYJ、FYTB .. M、FYTJ、FYK 和 FYTBK 系列的轴承座有中心凹槽,而 FYC 系列有中心肩部。 如需了解尺寸和公差信息,请参见产品表。

合适的肩可以通过以下其中一个方法来提供:

  • 相应地对壁进行加工(图 4
  • 通过多个螺钉将合适的轴承垫圈连接到壁(图 5

此外,这些功能还缓解作用在联接螺栓上的径向作用力。

SKF logo