锁定方法

有五种不同的方法可将 SKF Y 轴承单元锁定到轴上:
  • 沉头(紧定)螺钉 (图 1)
    该锁定方法一般用于轴旋转方向交替变化的应用。 这一方法使得装卸操作非常简单,即使空间有限。
  • 偏心锁定轴环图2
    即使该方法更多地被用于轴单向旋转的应用,其也可用于旋转方向交替变化的应用,尤其是载荷、速度和加速度较低的应用。
  • SKF ConCentra 锁定技术 (图 3)
    这一专利锁定方法可在轴上实现真正的同心锁定。 适用于交替旋转和定向旋转应用。
  • 紧定套锁定 (图 4)
    此方法可以实现在轴上的同心锁定,适用于交替旋转和定向旋转应用。
  • 过盈配合 (图 5)
    此方法适用于载荷方向交替变化、且将平稳运行视为关键运行参数的应用场合。过盈配合法只适用于 17262..-2RS1 和 17263..-2RS1 系列的 Y 轴承。 这些轴承以及所需的轴承座必须单独订购。
SKF logo