转速

Y 轴承或 Y 轴承单元可运行的速度主要取决于:
  • 将其锁定到轴上的方式 (→ 锁定方式)
  • 密封解决方案
对于用沉头螺钉或偏心锁定环锁定到轴上的 Y 轴承,允许的轴承转速由其在轴上的配合度决定。 配合越松,转速越低 (表格 1)。
如果 Y 轴承使用 SKF ConCentra 锁定方法安装在紧定套上,或者以过盈配合进行安装(17262..-2RS1 和17263..-2RS1 系列的轴承),允许的转速比其他锁定方法高得多。 其同心配合还可提供低振动水平和低运行噪音 (→ 允许转速)。
由于转速相对较高的应用需要进行重新润滑,因此 SKF 建议使用可重新润滑的 Y 轴承单元(→ 润滑)。

警告

如果用户希望将 Y-轴承单元使用到有生命健康、安全、环境风险的应用,应首先向 SKF 应用工程服务部咨询。

对于转速相对较高以及机器停机可导致严重问题的应用而言,亦是如此。

SKF logo