所需最小载荷

在载荷很小的应用中,载荷对工作寿命的影响并不明显。 疲劳以外的其它失效原因往往起着决定性的作用。
为达到满意的运行性能,Y 轴承或 Y 轴承单元必须始终承受一定的最小载荷。 根据一般的经验,应施加的最小载荷为 0.01 C。
如果应用场合需要快速加速、或快速启动与停止,且转速达到或超过产品表中所列极限速度的 75%,则施加最小载荷的重要性就越高。
Y 轴承单元支撑的组件重量,加上外力,通常超过所需的最小载荷。
SKF logo