润滑

关于润滑脂填充和润滑脂寿命,Y 轴承单元的适用信息同样适用于 Y 轴承。

润滑脂填充

Y 轴承填充有以下其中一种润滑脂:

  • 镀锌和不锈钢 Y 轴承
    → 食品级润滑脂 GFJ
    这类润滑脂符合 FDA(美国食品及药物管理局)21 CFR 178.3570 条款的规定。 并经 USDA(美国农业部)批准用于 H1 类(偶尔接触食物类)加工场合。
  • 所有其它 Y 轴承
    → 标准润滑脂 V T307

各种润滑脂的技术规格见表 1

Y 轴承的润滑脂寿命

应该根据本章节介绍的步骤估算 Y 轴承的润滑脂寿命。 Y 轴承的润滑脂寿命表示为 L10,即这段时间内,90% 的轴承仍然有可靠的润滑。 需要再润滑时,用于估计再润滑间隔的方法在再润滑间隔中介绍。 更多信息,请参阅再润滑

Y 轴承的润滑脂寿命取决于工作温度和转速。 可从 图表 1中得出。

各种轴承的润滑脂寿命适用于以下工作条件:

  • 水平轴
  • 轻载荷至中等载荷 (P ≤ 0,05 C)
  • 静止设备
  • 低振动水平

如果工作条件不同,则必须调整从图表中得出的润滑脂寿命:

  • 对于垂直轴,请使用图表中值的 50%。
  • 对于较重的载荷 (P > 0.05 C),请使用表 2 中列出的减少系数。

用于调整润滑脂寿命的值为估算值。 振动会对润滑脂寿命产生负面影响。 影响程度不可量化,但会随着工作温度的增加而增加。 有关更详细的信息,请参阅润滑章节或联系 SKF 应用工程服务部门。

SKF logo