立式Y 轴承单元

标准供应的 SKF 立式(枕式)Y-轴承单元有多种设计(图 1),能容纳 Y 轴承章节中的大多数轴承。 关于有现货供应的各种组合的概览,请参考:

  • 表格 1 带铸铁轴承座的单元
  • 表格 2 带复合材料轴承座的单元
  • 表格 3 带冲压钢轴承座的单元
  • 表格 4 带复合材料轴承座的 SKF 食品级Y轴承单元
  • 表格 5 带不锈钢铸造轴承座的单元

其它单元可以通过单独订购部件组合。

SKF logo