承载能力

Y 轴承

轴承座

采用铸铁、复合材料、SKF 食品级复合材料或不锈钢制成立式轴承座可至少承受其所含 Y 轴承所承受的同等动静载荷。 这些 Y 轴承单元还适用于可能发生冲击载荷或轴向变化载荷的应用。
冲压钢轴承的承载能力低于它们包含的 Y 轴承。 允许的径向轴承座载荷已在产品表 (→ 用于 Y 轴承的立式轴承座立式Y 轴承单元) 中列明。 轴向载荷不应超过允许径向载荷的 20%。

如果作用在轴承座上的载荷角度为 55° 和 120° (图 1),则应采取预防措施。 应在载荷方向上提供挡块,或者可用定位销将铸铁轴承座固定到支撑表面。

SY(J)、SYH 和 SYM 系列立式轴承座的定位销孔位置和尺寸已在产品表 (→ 用于 Y 轴承的立式轴承座Y 轴承立式单元) 中列明。

警告

如果用户希望将 Y-轴承单元使用到有生命健康、安全、环境风险的应用,应首先向 SKF 应用工程服务部咨询。
SKF logo