承载能力

枕式(立式)轴承座

SKF 枕式轴承座滚子轴承单元用于承载垂直作用于支承表面的载荷。 如果轴承单元被支撑在其整个底座之上,且载荷是纯垂直的,那么载荷只受轴承载荷极限的限制。
如果出现作用于其它方向的载荷,应确保载荷量在轴承座和连接螺栓所允许的范围内。 轴承座安全载荷的参考值见 表格 1表格 2表格 3。断裂安全系数为 5,据此计算出安全载荷。
如果轴承单元没有被支撑在其整个底座面之上,垂直载荷的承载能力可能会受到影响。 有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
对于纯静态或动态轴向力来说,轴承座允许的载荷不应超过 P180°的 65%。

额外轴承座支持

当轴承座受到作用在平行于支撑表面的载荷时,可能有必要将轴承座固定到支撑表面或提供挡块以抵消负载。
当载荷在 55° 至 120° 的角度之间作用,或当轴向载荷大于 P180° 的 5% 时(表格 1表格 2表格 3),轴承单元应该固定到支撑表面。 定位销必须足够坚固,能承受作用在平行于支撑表面的载荷。

法兰单元

关于法兰单元的安全载荷,请与 SKF 应用工程服务部门联系。

轴向保持力

SKF ConCentra 滚子轴承单元的轴向保持力取决于轴和锁定装置之间的摩擦力。 因此也取决于安装环的紧定(平头)螺钉的数量(表格 4)。
对于环固定式轴承单元,轴向保持力取决于紧定(平头)螺钉的尺寸(表 5)。 当紧定螺钉已按推荐的扭矩拧紧时,这些值适用于未经加工硬化的轴。
在正确安装的前提下,轴承单元可承受相当于所需轴向保持力的冲击载荷。 但是,轴承单元的轴向载荷能力可能受到轴承的限制。
SKF logo