承载能力

SKF ConCentra 滚子轴承单元用于承载垂直作用于支承表面的载荷。 如果轴承单元被支撑在其整个底座之上,且载荷是纯垂直的,那么载荷只受轴承载荷极限的限制。 如果出现作用于其他方向的载荷,或轴承单元没有被支撑在其整个底座面之上,应确保载荷量在轴承座和连接螺栓所允许的范围内。 如果预期会承受不垂直作用于支承表面的重载荷,建议使用额外的支承件以缓解连接螺栓承受的载荷。

断裂载荷和安全系数

SYNT 系列轴承座的断裂载荷参考值见 表格 1。FYNT 系列轴承座的断裂载荷参考值见 表格 2。欲获得轴承座的允许载荷,用相关断裂载荷除以安全系数。 在一般工程设计中,安全系数通常为 6 (承载能力)。

轴向保持力

SKF ConCentra 滚子轴承单元的轴向保持力取决于轴和梯形套筒之间的摩擦力。 因此也取决于安装环的沉头(紧定)螺钉的数量(表格 3)。
在正确安装的前提下,轴承单元可承受相当于所需轴向保持力的冲击载荷。 但是,最大工作轴向载荷通过当量轴承载荷 P(补充润滑)而受到额定轴承寿命的限制。

SYNT 系列轴承单元的额外轴承座支撑

当轴承座受到作用在平行于支撑表面的载荷时,可能有必要将轴承座固定到支撑表面或提供挡块以抵消负载。
当合成径向载荷在 55° 至 120° 的角度之间,或当轴向载荷大于 P180° 的 5% 时(表格 1),轴承单元应该固定到支撑表面。 定位销必须足够坚固,能承受作用在平行于支撑表面的载荷。
关于轴承定位销孔的建议位置和尺寸,参见 表格 4
SKF logo