载荷和选择轴承尺寸

根据基本额定静载荷 C0 选择轴承尺寸。轴承的基本额定静载荷在产品表中列出。
对于任何轴承当量静载荷 P0,选定轴承的 C0 值必须 ≥ 表 1 中指定的所需基本额定静载荷 C0req

备注

表 1 中的值仅在 P0 = Fr 时有效。 也就是说,当:

Fa < 0.8 Fr

以及

Fa < 0.15 C0

地點
P0=轴承当量静载荷 [kN]
Fa=轴向载荷 [kN]
Fr=径向载荷[kN]
C0=基本额定静载荷 [kN]

SKF logo