载荷和选择轴承尺寸

轴承尺寸根据基本额定静载荷 C0 (→ 产品表)。

对于轴承当量静载荷 P0,所选轴承必须有 C0 值 ≥ 所需的基本额定静载荷的值 C0req表 1)。

表 1 中的值仅在 P 时有效0 = Fr。也就是说,当:

  • Fa < 0.8 Fr
  • Fa < 0,15 C0

符号

C0基本额定静载荷 [kN] (→ 产品表)
C0req必要的基本额定静载荷[kN]
Fa轴向载荷[kN]
Fr径向载荷[kN]
P0
轴承当量静载荷 [kN]
SKF logo