承载能力

动载荷

由于轴承座不支持滚轮轴承单元,外圈会变形,导致外圈中的载荷分布和弯曲应力发生变化。

产品表列出的关于基本额定载荷将修改的载荷分布考虑在内,而最大径向载荷 FR 最大 (→ 产品表)基于弯曲应力。

静载荷

允许速度为 F 下限值0r 最大 和 C0 (→ 产品表)。

等效动载荷
更多信息 → 轴承当量动载荷,P
P = Fr
等效静载荷
更多信息 → 轴承当量静载荷
P0 = Fr

符号

C0基本额定静载荷 [kN] (→ 见产品数据)
Fr径向载荷[kN]
FR 最大最大允许径向动载荷 [kN](→产品表)
F0r 最大 最大允许径向静载荷 [kN](→产品表)
P轴承当量动载荷 [kN]
P0轴承当量静载荷 [kN]
SKF logo