特殊设计

在特殊的工作条件下,可能需要使用钢/PTFE 纤维或钢/钢滑动接触面组合的角接触球面滑动轴承。 可按需求供应此类轴承。
如果指定为免润滑运行,则应使用带免维护钢/PTFE 纤维滑动接触面组合的轴承 (图 1)。 这些轴承可承受重型载荷,尤其适用于定向重载。
钢/钢轴承 (图 2) 一般用于运行温度或载荷频率较高或者会出现重型载荷或冲击载荷的应用场合。 为保证正确运行,钢/钢轴承必须配备足量的润滑剂。 根据运行条件,外圈的滑动面可配备各种沟槽图形(“井字”沟槽 图 3;菱形沟槽, 图 4)。 有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
根据需要,英制钢/钢角接触球面滑动轴承还可提供双向角接触球面滑动轴承。 双向轴承可用于取代面对面配置的两个角接触轴承,或者用作高承载径向轴承。 双向角接触球面滑动轴承包括两个外圈和一个标准内圈。 SKF 提供的此类轴承中, 两个外圈之间可能配有一个垫圈 (GEZPR ..S 系列,也可能不予配置(GEZP .. S 系列)。 垫片可以简化安装,优化轴承内的轴向内部游隙(图 5)。
SKF logo