免维护球面滑动轴承

钢/PTFE 烧结铜和钢/PTFE 纤维的滑动接触面组合

运行期间,PTFE 从外圈的干燥滑动接触面输送到内圈的硬铬镀钢表面。 滑动接触面上的任何外部润滑剂都会干扰这一自我润滑并缩短轴承使用寿命。
因此,不得润滑此类轴承,而且这些轴承也没有任何重新润滑装置。

钢/PTFE FRP 滑动接触面组合

采用这种滑动接触面组合的轴承也是自润滑轴承,无需脂润滑便可运行。
但是,对钢/PTFE FRP 轴承进行初始润滑和不定期重新润滑,可至少延长轴承使用寿命 2 倍或以上。 径向轴承内圈或角接触和推力轴承轴圈在出厂前涂有锂皂油脂。
对于需要提供腐蚀保护和密封强化的运行条件,轴承周围的自由空间 (图 1) 可充注用于润滑轴承的润滑脂。 轴承配置中的润滑脂的补充和更换时间根据运行条件以及润滑脂老化情况而定。
应使用稠度为 NGLI 2 级的具有防水能力的锂皂油脂。 SKF 建议使用 SKF LGEP 2 润滑脂 (表格 1)。 绝对不能使用含二硫化钼或含有其它固体添加剂的润滑脂。

小心:

根据其设计,SKF 球面滑动轴承的某些部分或全部,已经过含油物质的处理或已充填润滑脂。 避免接触皮肤,因为这些物质可能会造成皮肤刺激或过敏反应。
SKF logo