补充润滑

为最大化需维护的球面滑动轴承和杆端关节轴承的使用寿命,它们必须定期补充润滑。 这点也适用于带钢/PTFE FRP 滑动接触面的免维护轴承。 用过的含有磨损碎屑和污染物的润滑脂必须从接触区域清理干净并填充新的润滑脂。

确定适当的补充润滑间隔是极为重要的,因为可实现的使用寿命取决于以下因素:

  • 载荷大小
  • 载荷类型
  • 摆动角
  • 摆动频率
  • 工作温度
  • 密封配置
  • 其他环境条件

遵守下列再润滑基本规则即可实现较长的轴承使用寿命:

  • 始终使用同一类润滑脂(表 1
  • 在工作温度下进行润滑
  • 长时间中断工作之前进行润滑,例如工程机械或农业设备被储存前

浮动端轴承的补充润滑

如果浮动端轴承沿轴或销钉发生轴向位移,必须始终通过轴和轴承内圈进行补充润滑(图 2)。 通过这种方式提供润滑,润滑脂也会进入内圈和轴颈配合面之间。 这样可以在发生轴向位移时减少摩擦以及所引起的轴向载荷。

储存

SKF 球面滑动轴承和杆端关节轴承在包装之前已经过防锈处理。 因此,它们可以在原始包装中保存若干年。 不过,储存室中的相对湿度不能超过 60%。

备注:

SKF 还供应适用于多种应用要求的、范围广泛的润滑脂产品。 其他相关信息,请参考 www.skf.com/lubrication-solution
SKF logo