可变载荷与滑动速度

在运行中,如载荷和/或滑动速度发生变化,则分别对每个时段的恒定载荷和滑动速度计算出的额定寿命。 如果载荷和滑动速度发生如 图表 1 (图 a) 所示的情况, 则可使用 p 和 v 的常数值计算单独的基本额定寿命。如果载荷和滑动速度如 图表 1 (图 b) 所示,则使用单独时间段的载荷和滑动速度平均值,先计算单独时间段内的基本额定寿命。 然后使用以下公式计算总的基本额定寿命

SKF logo