基本额定寿命

对于球面滑动轴承,无法形成完全隔离滑动接触面的润滑油膜。 因此,滑动接触面相互之间直接接触,不可避免地造成一定程度的磨损。 这会增加轴承中的内部游隙。
对于球面滑动轴承或杆端关节轴承,在基本额定寿命和使用寿命之间做了区分。 基本额定寿命是一个理论参考值,用于预估轴承使用寿命。 使用寿命取决于实际运行条件,是轴承在运行中获得的实际寿命。
基本额定寿命以大量的实验室测试为基础。 在轴承运行期限内对轴承进行测试,直至轴承游隙或摩擦出现特定程度的增加(表格 1)。 基本额定寿命会考虑到若干个影响因素,可以用运行时数或者摆动运动次数表示(图 1)。 但是,在有些情况下污染、腐蚀和复杂的动载荷等因素无法量化。 因此,在同样的运行条件下,在许多表面上完全相同的球面滑动轴承中,大部分都可以达到或者超过基本额定寿命。 关于不同滑动接触面组合的计算方法以及计算示例,请参考 基本额定寿命计算SKF 轴承计算器1) 一节。
使用寿命无法计算,因为确定和评估所有的影响因素太过复杂。 因此,根据应用条件的不同,使用寿命可能与基本额定寿命不同。
  1. 1)利用 SKF 轴承计算器 及其内置的计算程序,可以通过点击鼠标进行必要的计算,以选择球面滑动轴承。 通过从产品表中选择球面滑动轴承或杆端关节轴承,计算所需的产品数据将被自动放入。 然后,只需填写运行数据字段便可。
SKF logo